La réduction des déchets en plastique tout comme l’amélioration du recyclage dans le secteur industriel sont des sujets primordiaux pour notre entreprise. Depuis de nombreuses années, nos actions en développement durable se sont multipliées et font parties de nos préoccupations au quotidien, c’est pourquoi l’objectif principal du groupe est d’atteindre la neutralité zéro en 2025.
Chez igus France, nous valorisons nos engagements environnementaux en soutenant des initiatives à la fois françaises et écologiques en adéquation avec nos valeurs, car nous avons conscience que la neutralité carbone ainsi que le zéro déchet plastique ont une influence directe sur le climat et notre planète.
La disparition des abeilles a des conséquences désastreuses sur la biodiversité et l'agriculture. Plus de 80% de notre alimentation dépend de ces petites travailleuses acharnées, en permettant la reproduction de la majorité des plantes à fleurs.
C'est dans cette optique que nous avons décidé en 2022, de soutenir Adopte une ruche, une belle aventure française née en 2019 dont le but est repeupler les colonies d’abeilles partout dans l’Hexagone, tout en relançant une filière tristement menacée ainsi que la consommation de miel made in France.
En effet, uniquement 25% de miel que nous consommons est réellement produit dans notre pays. C’est pourquoi Adopte une ruche reverse 5 %de leur CA aux apiculteurs de leur réseau pour les aider à financer l’achat de leurs ruches.
C’est dans le cadre de notre partenariat que nous avons eu le plaisir de partager un moment privilégié avec Lorenzo Querin, l’un des co-fondateurs, au sein du rucher se trouvant dans les jardins du château de la Ferté-Saint-Aubin près d’Orléans.
Les mégots de cigarettes et le papier sont recyclés chez igus France. Nous avons choisi les joyeux recycleurs pour nous accompagner dans cette aventure écologique. Non seulement le recyclage est certifié en France mais chaque kilo collecté permet de reverser 5 centimes d’euro à l’association Ares Atelier qui aide chaque année près de 1 000 personnes en situation d’exclusion en les insérant professionnellement. Les mégots de cigarettes sont ensuite recyclés en matière plastique permettant la fabrication de mobiliers urbains par exemple. Quant aux papiers, ils reprendront vie sous la forme de journaux, d’enveloppes ou encore de cartons.
Puisqu'il n'y a pas de grandes rivières sans de petits ruisseaux, les joyeux recycleurs ont collecté plus de 168 kg de papier (33 520 feuilles) et plus de 15 200 mégots en 2023 dans nos locaux.
Ancienne base aérienne, la Ferme de l’Envol est une exploitation agroécologique de 75 hectares située à Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne.
Résolument moderne, cette ferme a pour vocation de montrer qu’une agriculture respectueuse de l’environnement et pérenne dans le temps est tout à fait possible, même à grande échelle.
Les ambitions de la ferme sont nombreuses comme le fait de promouvoir cette vocation auprès de la jeune génération ou encore développer des circuits courts afin de nourrir la population locale tout en adoptant des pratiques nouvelles alliant écologie et technologie.
C’est tout naturellement dans cet optique que la ferme a fait appel à l’association Fermes d’Avenir ainsi qu’un collectif d’agriculteurs locaux pour la mise en place de ce projet d’envergure qui a démarré en 2021 et qui se poursuivra sur plusieurs années.
A l’issue du projet, la Ferme de l'Envol deviendra une ferme en polyculture élevage, alternant plusieurs activités agricoles telles que le maraîchage, l’élevage ou encore l’arboriculture. Le développement durable a toujours été un sujet important pour notre entreprise c’est pourquoi nous avons décidé soutenir cette belle aventure. En mars 2024, c'est près de 200 arbres qui ont été plantés sur l'exploitation avec des combinaisons favorisant une biodiversité riche et pérenne.